This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:适用于 DRV10987的 Eagle 库?

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/694079/drv10987-eagle-library-for-drv10987

器件型号:DRV10987

您好!

从哪里可以获得 DRV10987的 Eagle 库?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我不确定您到底在寻找什么、但我们的 Altium 设计文件(和光绘文件)可在以下页面找到:

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我正在寻找一个库来使用 Eagle 软件中的 DRV10987。

    关于 Eagle:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    我知道。 我已请求生成该文件。 应在一周内提供。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    文件已上传。 您可以在此处找到它:

    谢谢、

    Brian