您好!
我一直 使用控制器板和固件来装饰电机、使用 i2c 来装饰 EVM 板(而不是使用 EVM GUI)。
但我遇到了两个问题:
1.当我将控制器的电源从0v 提高到24V 、并将固件降至微控制器时、电机以我 想要的速度(我将速度写入0x30寄存器、并使用 overide 命令)以300mA 的电流运转良好 但是、如果我将功率降至0v、然后再次将功率降至24V、则电机的工作速度会更慢、但电流为180mA。 它 看起来好像速度被覆盖或者速度和覆盖位以某种方式下降到零。您知道什么会导致这种情况?
2.当我提高 功率时,有时它会立即启动电机,有时它会在电机启动之前增加电流并下降几次。 就像算法试图了解电机位置一样。
因此、我尝试使用 IPD 的配置、它带来了一些改进、但仍然有两到三次尝试在没有成功的情况下启动电机、以及在电机启动之后启动电机。 是否有其他可能导致这种情况的东西?
我附加了我的配置
DRV10987Q_CONFIG1_Reg,0x004A
DRV10987Q_CONFIG2_Reg,0x0F3B
DRV10987Q_CONFIG3_Reg,0xCB80
DRV10987Q_CONFIG4_Reg,0x2367
DRV10987Q_CONFIG5_Reg,0x3B0D
DRV10987Q_CONFIG6_Reg,0x3963
DRV10987Q_CONFIG7_Reg,0x0465
谢谢、
利拉兹。