大家好、
我的应用需要更改电机旋转方向。 我想知道在 BRKMOD = 1的情况下、DRV8308在此转换期间的行为是什么。 在数据表(我在下面复制的表5)中、它简单地说 DIR、制动器。 我的理解是:当 DIR 切换时、即从高到低或从低到高时、驱动器芯片将切换到制动模式。 然而、当它是驱动器芯片开始正常驱动的条件时。
例如、我在 PWM 占空比设置为10%且电机旋转的情况下运行开环(BRKMOD =1、在测试运行期间不设置制动器引脚)。 然后、我将 DIR 引脚切换为反向。 当电机和电机开始反向时或在什么情况下占空比为10%时? 不知怎么说、我看到电机在反转旋转之前停止了一段明显的时间。
谢谢、
洪