请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:L293D、 DRV8816、 DRV8871、 DRV8870、 DRV8801、 DRV8872、 DRV8841、 DRV8844您好!
我正在为输出直流电机寻找集成电机驱动解决方案。 规格很简单、电机是具有1.8A RMS 电流消耗的12V 直流电机。 我们需要 变速双向控制(PWM 分辨率高达255)。
我们期待的运行模式在 PWM 速度调制方面更接近经典的 L293D 电机驱动器。
我们最终列出了以下单路全桥 IC。 DRV8870、DRV8871、DRV8872、DRV8801、DRV8816。
我们还列出了这些双路全桥驱动器 DRV8841、DRV8844和 DRV8816。
我无法找到的一点是、如果所有这些都具有基于 PWM 的速度控制。 我也不太理解电流调节意味着什么。 PWM 是否不足以在所有电桥中进行电流调节?