This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:如何使用 Instaspin 更改 iDrive 设置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RS, MOTORWARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/694469/boostxl-drv8323rs-how-to-change-idrive-setting-using-the-instaspin

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

您好!

我们再次看到高侧和低侧关闭时出现一些振铃、可能的一种方法是调整 iDrive。

我是否可以知道如何使用 Instaspin 代码调整 DRV8323RS 上的 iDrive 设置?

是否可以使用 GUI 即时完成?

谢谢、

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christina、您好!

    您可以使用与该 EVM 关联的 GUI 调整 DRV8323RS BoosterPack 上的 IDRIVE。

    为了支持 Instaspin、我将此帖子重新分配给 C2000。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christina、

    您可以下载 drv8323rs 补丁作为 motorware v18的以下链接、您可以在补丁中找到 BOOSTXL-DRV8323RS 的一些示例项目。 然后、您可以添加下面的一些行代码、以根据您的硬件规格更改 IDRIVE。

    e2e.ti.com/.../635499

    gDrvSpi8323Vars.Ctrl_Reg_03.IDRIVEP_HS = ISour_HS_0p500_A;
    gDrvSpi8323Vars.Ctrl_Reg_03.IDRIVEN_HS = ISink_HS_0p500_A;
    gDrvSpi8323Vars.Ctrl_Reg_04.IDRIVEP_LS = ISour_LS_0p500_A;
    gDrvSpi8323Vars.Ctrl_Reg_04.IDRIVEN_LS = ISink_LS_0p500_A;
    gDrvSpi8323Vars.WriteCmd = true;

    HAL_writeDrvData (halHandle、&gDrvSpi8323Vars);