This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8412对于引脚14信号 OC_ADJ、-35C 至+125C 温度范围内的最大输入电流是多少?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/694676/drv8412-drv8412-for-pin-14-signal-oc_adj-what-is-the-max-input-current-over-temperature-of--35c-to-125c

器件型号:DRV8412

Sirs、

在引脚14信号 OC_ADJ 的 P/N DRV8412上、-35C 至+125C 温度范围内的最大输入电流是多少

我们需要知道这一点才能进行可靠性分析。  请立即提供答案。  谢谢你。

Charles Neill

高级 可靠性工程分析师 II

堡垒技术(用于 JPL)

Gilbert、AZ (远程)

281-507-7447 C / 505-269-6199可选电池

Charles.Neill@jpl.nasa.gov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我们将不迟于明天进行调查并作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    典型电流为1.2V/R_oc。 1.24V 应在整个温度范围内保持稳定、但在最坏的情况下、我们可以假设为1.5V (+20%)。 这意味着22kOhm 电阻器的电流约为68uA。 电阻器变化也会影响电流。

    如果您想非常保守、可以使用100uA。