This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:VDS 阈值电阻器设置值

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/694467/drv8703-q1-vds-threshold-resister-setting-value

器件型号:DRV8703-Q1

尊敬的先生。

关于 VDS 阈值电阻器设置、我的客户感到奇怪

从011b=0.2V 转换到100b=0.12V。

他们希望再次确认描述是否正确。

很抱歉问这种问题、但希望得到您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    是的、VDS 阈值寄存器设置说明确实正确。