This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 特定于 DRV8872

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8872
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693632/drv8872-specific

器件型号:DRV8872

您好!

我的客户使用 DRV8872、有一些问题:

 MOSFET VDS 内 drv8872的电压参数是多少

2.如果电机具有反电动势、如何提供保护?

图 6中没有关于 TR 和 TF 的信息。

TI 能否提供这些参数?

谢谢、


此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运行期间(接通时间)、VDS 等于 ID x Rdson

    2.客户可能面临的主要问题是 VM 将在减速和制动过程中由反电动势升高。 通常、VM 应由电容器或齐纳二极管提供保护。

    实际负载(电阻和电感)对输出的实际上升和下降时间有很大影响。 数据表中有用于参考的波形(8.2.3应用曲线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alvin:

    感谢您的回答。
    您可以再次回答第一个问题吗?
    我要问的是绝对最大值 在 H-米 色 FET 内部的额定值?
    谢谢、

    此致、
    Simen