This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:DRV8824过流保护(OTP)和热关断(TSD)

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693086/drv8824-drv8824-overcurrent-protection-otp-and-thermal-shutdown-tsd

器件型号:DRV8824

尊敬的支持团队。

过流保护和热关断 有效 启动时间有多长?
我想知道开始保护的时间。

无论 ISENSE 电阻器的值是多少、OTP 的电流范围是1.8A 至5A?
如果电流缓慢增大、保护是否在结温下生效?

我们的工作电流为0.4A 或更低。
当过流时、图案布局的容量是不可接受的。

您对电流保护有什么想法吗?

此致、

Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YUYAMA-SAN、您好!

    热关断不通过时序来处理。 当芯片上的电路在其触发点感测到温度时、器件将关断。 该跳闸点介于150-180 C 之间。芯片可能处于该温度、具体取决于驱动电流和器件所经历的环境温度的组合。 正确、器件将在结温超过跳变点时生效。

    正确、器件的 OCP 会在检测到大电流时禁用输出。 正如您所提到的、该电流的阈值介于1.8A 和5A 之间。 它不依赖于 R_sense 电阻器。

    热关断和 OCP 是两种不同的保护特性。 首先到达的任何一个都将关闭器件。

    如果您希望确保驱动的电流小于0.4A、则可以更改 R_sense 电阻器和 xVREF 引脚电压以将电流限制在0.4A。这将确保您的满量程电流不大于0.4、 但它不会用作保护功能。 请参阅数据表中的第8.3.2和9.2.2.2节、了解如何针对此进行设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James - San、
    感谢你的答复。

    是的、我们将 R_sense 电阻器和 xVREF 引脚电压设置为0.4A

    如果它是高侧和低侧器件上的过流情况、即对地短路、对电源短路或跨电机绕组短路、
    OCP 需要多长时间才能成为模拟电流限制?

    我想知道、H 桥变为禁用的时间和 nFAULT 引脚将被驱动为低电平。
    如果电流限制在电机短路时反应迅速。
    当电机短路时、电流限制是否反应迅速?

    此致、
    Hiroaki Yuyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yuyama-San、

    OCP 禁用 H 桥的时间为3us。 这是数据表中的"过流抗尖峰脉冲时间"参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James - San、
    感谢您的回答。

    我不明白"抗尖峰脉冲"是启动过流保护的时间。
    但我能够理解您的回答!

    此致、
    Hiroaki Yuyama