请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2700 主题中讨论的其他器件: TPS40210、 OPA454、 LM3478、 LM3488、 CSD19535
大家好、
我想以50Vpp 至100Vpp 的差分电压驱动 PZT 传感器。 驱动频率将介于1MHz 和3MHz 之间。 此频率范围内的压电体阻抗介于10欧姆和30欧姆之间。 我想使用不同的波形进行实验。
DRV2700是最接近的,但无法驱动以 MHz 为单位的信号。 您能否建议任何其他符合我要求的器件。
谢谢、