工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我在使用 DVR10983驱动电机时遇到了一些问题。
通过 I2C 写入 EEPROM 和读取寄存器没有问题,但当 PWM 位于 SPEED 引脚中时,电机不工作。
我还可以在 FG 引脚中看到一个信号、即使电机根本没有移动、电机的每个相位(U、V 和 W)上也有一个信号 但该信号的振幅不会随 PWM 的占空比而变化,只会通过修改电源电压而变化。
我在寄存器上的值为:
寄存器|值
0x20——0xA9
0x21——0x04 (我按照调优指南中的说明获取了这些参数)
0x23——0x49
0x24——0x50
0x25——0xE4
0x26——0x89
0x2A ——0x08
0x2B——0x0F (此处我表示速度引脚将查看 PWM)
0x01——0x00 (在这里,我要确保覆盖引脚已清除)
我在速度引脚上有一个下拉电阻器(82k 欧姆)、正如我告诉电机不工作的那样(我之前驱动过该电机、我知道它没有损坏)