This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8811:DRV8811 USMx 上拉电阻值

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693700/drv8811-drv8811-usmx-pull-up-resistance-value

器件型号:DRV8811

大家好、

 客户的主板 USMx 引脚上拉电阻为10K 欧姆、但系统故障。 当电阻更改为1K 欧姆时、问题得到了改善

我的客户询问如下。

1. 在电机工作期间、USMx 的测量波形看起来很嘈杂、尽管 VCC 看起来没有噪声。当电阻值从10K 欧姆变为1K 欧姆时、噪声会降低。

  此噪声是否来自 DRV8811?

2. 上拉的建议电阻值是多少?  

此致、

Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara-San、

    1.在电机工作期间、USMx 的测量波形看起来很嘈杂、尽管 VCC 看起来没有噪声。当电阻值从10K 欧姆变为1K 欧姆时、噪声会降低。

    此噪声是否来自 DRV8811?

    当 DRV8811输出开关打开和关闭时、系统通常会产生噪声。 更高的电流和温度会增加噪声。 USM 引脚的信号路由也会影响噪声。

    我们已经了解了引脚上的毛刺脉冲在哪里会导致输入行为错误。 如果噪声导致 USM 引脚下降至低于0.7 x VCC、则信号可能会被错误解释。

    2.上拉的建议电阻值是多少?

    通常建议在输入引脚上使用外部电阻器,这样可以增加噪声容限。 1kOhm 是一个很好的起点、因为它对系统电流的影响很小。 在设置逻辑低电平时、必须将噪声保持在0.3 x VCC 以下、在设置逻辑高电平时、必须将噪声保持在0.7 x VCC 以上。