This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871:PWM 的 H 电平周期和 L 电平周期

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8871-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693226/drv8871-h-level-period-and-the-l-level-period-of-pwm

器件型号:DRV8871

您好!

对于 DRV8871-Q1的 fPWM、建议使用高达200kHz 的脉冲输入。
(1)有意见、但我无法理解内容。

请告诉我 PWM 的 H 电平周期和 L 电平周期。

问题1.
如果 fPWM=200kHz 且 Duty=50%、则考虑 H 电平= 2.5μs Ω 且 L 电平= 2.5μs Ω。
16%认为 H-LEVEL=2.9us、L-LEVEL=2.1us 有问题吗?
也是如此
H-LEVEL=4.6us、L-LEVEL=0.4us 时是否为84%、是否没有问题?

问题2.
"典型设备至少需要400ns。".......
尽管它是在注释中编写的。
400ns 是 L=电平的最小周期吗?

问题3.
H =电平期间最小800ns?

此致
cafaine2e.ti.com/.../PWM-pulse-width-DRV8871Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain:

    最小高电平脉冲为800ns。 最小低电平脉冲为800ns。 建议的 PWM 最大值为200kHz。



    "问题1.
    如果 fPWM=200kHz 且 Duty=50%、则考虑 H 电平= 2.5μs Ω 且 L 电平= 2.5μs Ω。
    16%认为 H-LEVEL=2.9us、L-LEVEL=2.1us 有问题吗?"

    16%不适用。 高脉冲和低脉冲均大于800ns

    也是如此
    在 H-LEVEL=4.6us、L-LEVEL=0.4us 时是否为84%、是否没有问题?"

    是的、这是一个问题。 低电平脉冲不大于800ns。

    "问题2.
    "典型设备至少需要400ns。".......
    尽管它是在注释中编写的。
    400ns 是 L=电平的最小周期吗?"

    否 最小低电平脉冲也是800ns
    某些器件的运行速度可能低于800ns、但需要800ns 来确保器件间的运行。


    问题3.
    H =电平期间最小800ns?

    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Rick–San

    我感谢详细的解释。
    再次请确认2个点。

    1。
    如果低电平/高电平的最小脉冲宽度指定为800ns、16%和84%表示什么?

    2.
    同样、400ns 也是您指示的值。

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain:

    1。
    如果低电平/高电平的最小脉冲宽度指定为800ns、16%和84%表示什么?

    16%是200kHz 时的最小 PWM 占空比。 800ns/5us =.16或16%
    84%是200kHz 时的最大 PWM 占空比。 4.2us/5us = 0.84或84%

    2.
    同样、400ns 也是您指示的值。

    器件运行在0至16%、以及84%和100%之间是不可预测的。 某些器件的工作电压可能低于8%或高于92%、但这是无法预料的。

    该器件将以100%占空比运行。