This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711EVM:基本 EVM 启动问题

Guru**** 2387390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693573/drv8711evm-basic-evm-bring-up-issues

器件型号:DRV8711EVM

我正在尝试让我的 DRV8711EVM 正常工作。  D3 LED 闪烁、D2永远不会亮起。  当我按下 NSLEEP 按钮时、它会变为绿色(不确定这是否意味着什么)、但 D3会继续闪烁。  虽然我非常仔细地遵循了这些说明、但我无法判断我是否正在与器件通信。  我如何知道我是否还能访问 MSP430的寄存器?  不用说、我无法使电机转动。  请提供任何帮助。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    您是否确认选择了正确的 COM 端口? 如果您执行此操作、并且正在与 MSP430通信、则随着 GUI 引脚从红色切换为绿色、nSLEEP 测试点将从低电平切换为高电平。

    可用于验证通信的其他测试点为 RESET 和 DIR。