This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:DRV2625是否通过 AECQ100?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625, DRV2605L-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/689956/drv2625-drv2625-pass-aecq100

器件型号:DRV2625
主题中讨论的其他器件: DRV2605L-Q1

你(们)好  

我的客户希望将 DRV2625用于汽车项目、并想检查它是否通过 AECQ100认证?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stacey:

    没有计划通过汽车认证此器件。 在当前 DSBGA 封装中、该器件不会通过 AECQ100。 请通过电子邮件联系我、并告知我们您的业务案例。 通过合适的机会规模、我们可以研究汽车器件的合格问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stacey:

    此外、您的客户是否可以将 DRV2605L-Q1用于其应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尹丝

    请验证答案吗?
    这将帮助其他客户解决相同的问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师