This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:USB2ANY 故障

Guru**** 2385920 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693486/drv10983evm-usb2any-trouble

器件型号:DRV10983EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

如果我使用 usb2any Explorer 一次性配置电机参数。 之后、我可以在不使用 usb2的情况下运行电机吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,deva kumari,

    USB2ANY 将 USB 协议转换为 I2C 协议、以便与我们的器件通信。  通常、USB2ANY Explorer 用于更新 USB2ANY 的固件。 因此、我假设您在问是否可以在没有 USB2ANY 的情况下控制电机。  

    是的、可以在不使用 USB2ANY 的情况下运行电机。 驱动器的设置可编程到 EEPROM 中、而速度引脚上的模拟或 PWM 命令可控制速度。

    我将在您的另一篇文章中回答如何对 EEPROM 进行编程。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回复。 我有一个问题、我使用 usb2配置所有值、探索我的电机运转正常。 Theni 将删除 usb2any explore,它也在工作。 但是、在我复位(关闭/打开)后、电源无法正常工作。 我可以为此做些什么