This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983EVM:drv10983evm

Guru**** 2386000 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983EVM, DRV10983, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693487/drv10983evm-drv10983evm

器件型号:DRV10983EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDRV10983

如果不使用 usb2、任何资源管理器都可以使用控制器运行 drv10983evm 吗?

是不是指程序或寄存器的任何示例代码或流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,deva kumari,

    如另一篇文章中所述、USB2ANY 为我们的 DRV109xxx GUI 提供了一种简单的方法来发送 DRV10983的 I2C 命令。 请注意、我们的器件可以接收来自任何源的 I2C 信号、例如 MCU 或类似器件。 我们建议使用 GUI 和 USB2ANY 启动、因为需要对电机进行调优、并且 GUI 比使用 MCU 对器件进行编程更直观。

    如果您正在寻找应将哪些设置编程到器件中以影响电机性能、请参阅 《DRV10983调优指南》。 这些指南将提供如何更改电机性能(启动时间、电流限制等)的说明、并提供与每次更改相关的寄存器。 我首先按照有关测量电机相位电阻和 BEMF 常数(KT)的说明进行操作。

    如果您想了解如何对寄存器进行编程、请参阅数据表的 I2C 串行接口部分。 我已将其复制到下面。 ID 如下、DRV10983数据表背面的寄存器映射应提供地址、而调优指南应帮助提供值。

    如果您正在寻找将寄存器设置放入非易失性存储器(即 EEPROM)的过程、请参阅数据表中复制的以下说明。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您的回复。 我有一个问题、我使用 usb2配置所有值、探索我的电机运转正常。 Theni 将删除 usb2any explore,它也在工作。 但是、在我复位(关闭/打开)后、电源无法正常工作。 我可以为此做些什么