This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:在全桥模式下使用 Rsense

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693435/drv8412-use-of-rsense-in-full-bridge-mode

器件型号:DRV8412

1> Rsense 电阻器在全桥模式下的用途是什么? 数据表显示为可选。此电阻用于外部感应还是 DRV 在内部使用?

2>我们能否将其连接到 OUT_B 或 OUT_D 而不是 OUT_A 或 OUT_C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    Rsense 电阻器用于从外部感测电流。 DRV8412不使用该电阻器。

    是的、您可以将其连接到 OUT_B 或 OUT_D、而不是 OUT_A 或 OUT_C

    如果需要、您还可以在 GND_X 和 GND 之间连接感应电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。我认为数据表中也应该指定它。