This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:栅极驱动

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693137/drv8301-gate-drive

器件型号:DRV8301

如果30mA 不足以驱动 MOSFET 栅极、您如何让 DRV8301驱动中间栅极驱动 IC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    这可能是可行的、但通常需要对保护电路的影响进行一些思考。 此外、可能无法再使用100%占空比。

    www.ti.com/.../TIDA-01227就是实现这一目标的一个示例

    此参考设计适用于步进电机、但概念相似。 DRV8301可能必须在较低的电压下运行、才能向中间栅极驱动器发送适当的信号。 如果是、则通过 VDS 监控的过流保护将被禁用、因为 DRV8301无法监控漏源电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    数据表中的值"30mA"是平均栅极电流。 DRV8301可提供高达1.7A 的峰值驱动电流。这可由寄存器0x02进行选择。 该电流是否足以满足您的 MOSFET?