This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8880:检查输出规格

Guru**** 2384940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8880, DRV8886AT, DRV8881, DRV8818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/692975/drv8880-check-output-specification

器件型号:DRV8880
主题中讨论的其他部件:DRV8825DRV8886ATDRV8881DRV8818

你好
我的客户正在考虑电机驱动器提供2.5A 输出。
是否可以像使用 DRV8880的 DRV8825那样驱动2.5A?
可驱动2.5A、您能不能推荐其他产品(包括自动转弯功能)

是否可以使用 DRV8886A 实现2.5A 输出?
另请说明 TRQ 引脚功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim Andy:

    我尝试使用工作台上的 DRV8880和 DRV8886AT 来驱动2.5A 电流。 遗憾的是、当我这么做时、器件会进入过热关断状态。 我不建议针对该电流使用这些器件。 DRV8881具有自动调优功能、可支持2.5A 电流

    TRQ 引脚只将满量程电流缩放一个百分比。 有时、如果客户知道他们不需要步进电机的完整扭矩能力、则可以使用此功能来降低驱动器的电流消耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Andy:

    我与同事讨论了您的问题。 DRV8880和 DRV8881是相似的器件。 主要区别在于接口。 您可能能够突破这些器件的限制、以在2.5A 电流下运行、但两个器件的建议运行条件均为1.4A RMS (或2A 峰值)。 DRV8818和 DRV8825更适合您所需的电流电平、但它们没有自动调优功能。