This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8811:VM 和 VCC 之间的电源序列

Guru**** 2384940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/692682/drv8811-the-power-sequence-between-vm-and-vcc

器件型号:DRV8811

大家好

如果我们问 DRV8811、您会介意吗?
VM 和 VCC 之间是否有电源序列?

 是否可以在以下条件下使用此器件?


-VCC=on
-vm=off
逻辑信号 ENABLEn、RESETn、USM0、USM1和 DECAY 为3.3V 上拉电压。

我们认为没有问题。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    DRV8811具有针对 VM 和 VCC 的 UVLO 保护。 如果任一电源低于 UVLO 阈值、UVLO 将锁定器件。 因此、您应该能够以任何顺序斜升电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James San

    非常感谢您的回复!

    DRV8811 具有针对 VM 和 VCC 的 UVLO 保护。 如果任一电源低于 UVLO 阈值、UVLO 将锁定器件。 因此、您应该能够以任何顺序斜升电源。
    -> UVLO 将锁定设备。
      我们希望确认以下内容;
      VCC=始终为高电平。
      VM=当客户希望运行时 、VM 打开(提供电压)。 这意味着不连续的控制操作。
       客户希望 降低 VM 电压的消耗。
      有可能吗? 并且器件不会损坏、对吧?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    正确、在这种情况下器件不会损坏。