This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:无电机识别的无传感器启动吗?

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688855/drv8301-can-senseless-startup-without-motor-identification

器件型号:DRV8301

您好!

我能否设计不带霍尔传感器的 BLDC 速度控制器、客户可能不知道 LS_d、LS_H、Rs、极对数等电机参数?  

如果没有,最终用户或客户是否可以通过移动电话设置等即时输入这些参数 ?  

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以设计不带霍尔传感器的 BLDC 控制器、并且不需要知道其参数。 控制范围可能会受到限制。 虽然可以使用手机输入数据、但我们没有任何支持的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

    对于 eBike、我还有一个关于无传感器满负载启动的问题、客户可能不知道其电机参数的参数、甚至连杆数、InstaSPIN 是否仍能处理该问题?  

    如果没有,您能否告诉我他们需要知道哪些信息,这些参数是否可以动态设置(例如,闪存上的变量存储 ?)  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.在 InstaSPIN-FOC 中使用无传感器 SPIN-FOC 稳定地以满负载启动电机非常困难、尤其是对于 eBike 应用、无论您知道什么电机参数。 传感 FOC 更适合大多数 eBike 应用。

    2.您可以参考下面的两个应用手册来了解如何使用闪存 API 将参数保存在闪存中。
    www.ti.com/.../sprabv4b.pdf
    www.ti.com/.../sprab69.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、

    电动自行车如何使用已知的电机参数进行无传感器 FOC 启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、电机可以使用已知参数运行。 这不是电动自行车的关键因素、无传感器 FOC 在非常重的负载下很难从零速启动、而这正是电动自行车的必要条件、这就是所有现有电动自行车都需要霍尔传感器的原因。