This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8871-Q1:最小脉宽

Guru**** 2385980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/693206/drv8871-q1-minimum-pulse-width

器件型号:DRV8871-Q1

大家好、团队成员。

数据表包含以下说明、800ns 是否拼写错误?

'施加到输入端的电压应至少具有800ns 的脉宽、以确保检测。 典型器件至少需要400ns。 如果 PWM 频率为200kHz、则可用占空比范围为16%至84%。"

最小脉冲宽度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    最小高电平脉冲为800ns。 最小低电平脉冲为800ns。