This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:MODE 引脚的绝对最大额定值

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8800
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/692684/drv8800-the-absolute-maximum-rating-of-mode-pin

器件型号:DRV8800

大家好

如果我们问 DRV8800、您会介意吗?

 MODE 引脚的绝对最大额定值是多少?
此电平是否 为-0.3V 至7.0V?
因为 在我们客户的电路板上、Mode 引脚 始终为3.3V。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    你是对的。 建议运行条件表显示所有逻辑输入均可介于-0.3V 和7V 之间。数据表的下一节也验证了这一点。

    9.3.1逻辑输入
    TI 建议在逻辑输入上拉至 VDD 时使用高值上拉电阻器。 该电阻器会限制
    输入端的电流、以防发生过压事件。 逻辑输入为 nSLEEP、MODE、PHASE 和
    使能。 任何逻辑输入上高于7V 的电压都会损坏输入结构。