请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8305 您好、TI 团队、
数据表显示、DRV8305NE 的 VREG_UV 监控器在内部被禁用。
a:这是否意味着不会报告 VREG_UV?
b.如果不报告、为什么默认情况下在 SPI 寄存器中启用它?
2。可通过寄存器0x9的位 D9中的 DIS_VPVDD_UVLO 设置禁用 PVDD_UVLO2。 故障仍将在寄存器0x3的状态位 D10*中报告
*本语句来自 DRV8305数据表,但数据表中有另一条与之相矛盾的语句,即“PVDD 欠压锁定(DIS_VPVDD_UVLO2):主电源欠压锁定可以通过 SPI 寄存器0x9禁用,但可以通过 D9禁用。 因此,SPI 中的报告也将被禁用。”
如果通过设置 DIS_VPVDD_UVLO 位配置为关闭,是否会报告此情况?
3.要通过 en_gate 切换来复位故障,其高低电平所需的最短时间是多少? 数据表中没有此信息。
谢谢、
哈迪克