This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 小型电器放大器;电机

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691437/small-appliances-motor

我有一位,他开发了一个电机系统电机系统是为小型电器而设计的.电机系统是 一个离散方案.

TI 是否有更好的方案来替代分立式方案

输入电压:36V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    遗憾的是、我们的集成电机驱动器器件系列 DRV10xxx 无法满足此输入电压。

    尽管如此、我们可能能够放置一些栅极驱动器器器件、从而大幅减少分立式系统的组件数量。 我将联系栅极驱动器团队(DRV8xxx)。

    您能不能再详细介绍一下您的应用? 这可以是目标 RPM、系统的目标额定功率、PWM 或模拟速度控制或一些保护功能。

    谢谢、
    Cole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    我将继续与我的客户确认这一点。