This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 未知

Guru**** 2386000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691643/unknown

下午好! 我是一名工程师、我正在寻找芯片 PWM 生产方面的合作联系人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、
    感谢您关注 TI。

    该论坛旨在解答有关使用 TI 组件进行电路设计的问题、解答和想法。
    如果您的问题与特定 IC 或 IC 系列有关、我们可以在此处为您提供帮助。
    请更加具体地说明您的查询的技术性质。

    但是、听起来您可能是在向 TI 申请商业风险。
    在这种情况下、您应通过此处所示的信息直接联系 TI:

    http://www.ti.com/lsds/ti/contactus.page

    德州仪器公司

    执行办公室:
    12500 TI Boulevard Dallas、Texas 75243 USA

    邮寄地址:
    P.O. Box 660199 Dallas、TX 75266-0199

    电话号码:
    972-995-2011 (不适用于半导体支持)

    投资者关系

    大学

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我想向您的公司介绍一种脉宽调制器(PWM)方案。 PWM 调制器的生产已超过十年、并且在直流电机驱动器中工作时没有任何故障。 当今世界生产市场上没有采用此类 PWM 算法的功能完整微电路。 我特别向您提出申请,因为我知道您公司的工作方向,并认为这种 PWM 方案对您的微电路开发人员来说非常有趣。 此产品在 PDIP 和 SO 封装中的串行发布可能会扩大您的产品范围、这对双方都有利。
    此致、Bichukov Andrew。