This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 驱动芯片、支持60V 以上电压

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/692346/drive-chip-for-above-60v

你(们)好

为什么60V 以上没有 DRV83xx? 例如80V? 您是否有任何关于如何查找的建议?

BR

优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yousof、

    感谢您对此类器件的关注。 如您所见、我们目前的目录产品系列中没有这种产品。 您是否与当地的 TI 销售代表讨论过您对此类器件的兴趣?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    不、我没有联系过任何人。 我可以在德国联系谁? 是否有任何列表?

    我正在寻找一种可以轻松集成到我们系统中的 BLDC FOC 电机控制解决方案。 但要求与电动自行车类似、并且具有更高的电压。 最小80V 的峰值。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yousof、

    您可以通过 E2E 论坛上的私人消息向我发送以下信息吗? 我可以将其发送给我在德国的现场销售联系人、他们可以将您与我的团队联系起来。

    全名:
    电子邮件:
    电话号码:
    公司名称
    公司地址:
    产品类型:
    预期产量:
    预计生产日期: