This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:DRV91690

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/685755/rtos-drv91690

主题中讨论的其他器件:DRV91690

工具/软件:TI-RTOS

我是否需要 MCU 来控制 DRV91690

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV91690具有基于 MSP430F543xA/MSP430F541xA 的集成 MCU。 请查看 SDK 中的文档以及 您的 FAE 团队提供的最新数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    必须在 DRV91690之前添加 MCU 才能驱动。 DRV91690网站中没有 SDK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV91690具有集成 MCU -您无需外部 MCU。 请联系您的现场支持团队以获取 SDK 的访问权限。