This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-DRV8848:用于连接到 Booster Pack DRV8848的 TI 基本代码

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8848
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691591/boost-drv8848-ti-basic-code-to-connect-to-booster-pack-drv8848

器件型号:BOOST-DRV8848
主题中讨论的其他器件:DRV8848

我们正在使用 TI-84CE 计算器并将 TI-Innovator Hub 连接到 DRV8848 Booster Pack 来驱动两个直流电机、从而开发一个工程设计项目。  在 TI-Basic 中查找连接电机的正确代码。  示例 发送("将 analog.out 1连接到????")。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daw:

    让我咨询我们的教育技术团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daw、

    由于您的问题与如何对计算器进行编程有关、因此我们针对这些类型问题的支持渠道如下链接 :education.ti.com/.../customer-support
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我联系了 TI 教育部门、并被告知 Booster Pack DRV8848不是 TI 教育系列的一部分、我需要向 TI 一般支持中心咨询我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dawn:

    让我进行更多调查。 如果您对 DRV8848驱动器 IC 或 BoosterPack 有任何具体问题、我将在论坛上为您提供帮助。 但是、我们的 IC 产品线通常没有 TI 的基本软件示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dawn:

    我被告知、我们计划于5月23日拨打电话来回答您对 TI 代码竞赛项目的疑问。

    教育技术团队将在通话中回答您的问题。

    请计划在此电话会议期间提出您的所有问题。

    此致、

    -Harshal