This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803:DRV8803

Guru**** 1924080 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691857/drv8803-drv8803

器件型号:DRV8803

尊敬的先生:

我们使用的是 IC DRV8803。 我们使用3.3V 逻辑驱动系统的 RESET 引脚。

我们想知道复位引脚的工作电压范围。 因为数据表中未提供此详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giresh、

    复位引脚工作范围为0至5.5V。 使用3.3V 逻辑将会起作用。

    可以在"数字输入引脚电压"和"逻辑电平输入"中搜索一些信息。
x 出现错误。请重试或与管理员联系。