This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8313:将慢速衰减更改为快速衰减

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691482/drv8313-changing-slow-decay-to-fast-decay

器件型号:DRV8313

您好!

DRV8313用于驱动具有慢速衰减的三相无刷直流电机、因此、如果将慢速衰减更改为快速衰减、需要考虑哪些问题?
此外、请分享有关慢速衰减和快速衰减的应用手册。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sadanori、

    慢速衰减可为您提供更好的扭矩纹波性能。 相电流负责产生扭矩。 快速衰减会在电流中产生更大的纹波、从而在扭矩中产生更大的纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James - San、

    感谢你的答复。

    我明白了。

    此致、
    加藤