This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:正向电流感测受限

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, BOOSTXL-DRV8305EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691547/boostxl-drv8305evm-current-sensing-limited-in-positive-direction

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8305

测试:验证 DRV8305EVM 的电流和电压感应功能

设置:具有 Delfino F28379D Launchpad 的 DRV8305EVM。 LaunchPad 由 Booster Pack 供电。 使用 Booster Pack 的相位 A 和相位 B 半桥支路在电阻负载上实现单相逆变器运行。

问题:   当从半桥流出时、ISENA 和 ISENB 上可用的电流感测模拟值不会随电流的幅度而变化。  它被限制为直流偏移值1.67 (而不是预期的1.65)。 但是、当模拟值流入半桥时、其值会根据电流幅度而变化。 在示波器上观察信号、并通过 Launchpad 上的 ADC 进行读取。

注意: VSENA、VSENB、VSENC 和 Vdd 电压检测工作正常

问题:驱动器是否具有仅在一个方向限制电流感应的配置? 还是硬件 故障?

如果您需要更多信息、请告诉我。 如果有任何解决问题的解决方案/建议、我将不胜感激。

提前感谢

此致
Naveen Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、

    DRV8305 EVM 上的 CSA 配置为双向电流、但 EVM 使用低侧电流感应拓扑、该拓扑仅测量流经每个半桥低侧的电流。

    如您在 BOOSTXL-DRV8305EVM 用户指南第11页的电路原理图中所见、电流感应电阻位于每个半桥的低侧栅极和 GND 连接之间。 因此、当负载从半桥流出时、没有电流流经该相位的低侧、电压变为直流偏移值。

    由于 DRV8305的 CSA 设计用于低侧电流感应拓扑、因此它们不具有高侧或直列式拓扑的共模范围、因此无法使用。

    这是否与您观察到的情况相符、或者我是否不正确理解您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    你肯定回答了我的问题。

    谢谢你。