请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BOOSTXL-DRV8301 主题中讨论的其他器件: MOTORWARE、 DRV8301、 DRV8305
尊敬的所有人:
我是使用 TI 开发 套件进行电机控制的新手。
我有 BoostXL-DRV8301和 LanchXL-F28337、可以看到它们的引脚配置是完全兼容的。 首先、我需要找到一个 PMSM 电机有传感器或无传感器 FOC 控制的项目示例。
从 TI.com 上可以看到建议启动 MotorWare、但在我下载时、实验和项目适用于 Picolo F2802xF、 F2805xF 或 F2806xF、并且没有为 LaunchXL-F28337s 板提供项目。
我还知道 controlSUIT 中的驱动程序和库、但它们不是要开始的示例项目。
此时、我确实需要一个项目示例。 如果您认为有任何有用的资源、请帮助我。
BR、PED