This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886AT:UVLO 检测时间

Guru**** 2383830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691311/drv8886at-uvlo-detection-time

器件型号:DRV8886AT
主题中讨论的其他器件:DRV8886

您好!

DRV8886的 UVLO 功能是否有检测时间?
或者、当电源电压低于 UVLO 值时、UVLO 功能是否立即启用?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-San、您好!

    当 VM 低于 UVLO 阈值(7V 至7.8V)时、UVLO 功能会关断器件。 第27页第7.3.11.1节介绍了 UVLO 操作。