This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886:DRV 8886输入电源电压范围

Guru**** 2383830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/691359/drv8886-drv-8886-input-supply-voltage-range

器件型号:DRV8886

您好!

DRV8886 IC 数据表显示的工作电压范围为8V 至37V。

我们尝试连接4英寸热敏打印机、并尝试使用8.5V 的工作电压、但 IC 无法驱动电机。

对于4英寸热敏打印机、DRV8886的工作电压为9V。

请告诉我、您对此输入电压范围问题的反馈。

此致、

Harish。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Harisha、

    "无法驱动电机"是什么意思?

    电机是否移动?
    在8.5V 电压下运行时是否监控 nFAULT 输出?
    您是否正在使用加速度曲线?