This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8800:VTRP 和 SENSE 引脚绝对最大额定值

Guru**** 2383870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/690870/drv8800-vtrp-and-sense-pin-absolute-maximum-ratings

器件型号:DRV8800

您好!

我们的客户有疑问。

当客户意外输入外部直流偏置来感应端子时、

感应端子的绝对最大额定值如何?

0.7V? 0.8?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aoyama-San、

    绝对最大额定值是相对于接地在-.5V 至+.5V 范围内列出的。

    由于 VTRIP 可能会有所不同、因此会有一些差异。 VTRIP 可能高达550mV、因此绝对最大值可能高达550mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rick–San、

    感谢你的答复。
    我了解了感测终端的 AMR。

    谢谢、
    Naoki Aoyama