This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F243

Guru**** 2383890 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-3PHGANINV, BOOSTXL-DRV8305EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/689499/tms320f243

主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379DBOOSTXL-3PHGANINVBOOSTXL-DRV8305EVM

大家好、

我正在构建四相 SRM 电机、希望实现无传感器。 Spectrumdigital demo 的 TMS320F243 DSP 电路板显示了一个三相 SRM 控制系统。 但是、我使用四相 SRM 控制、需要知道我可以在哪里获取四相等效的保留。

我已经具有 IGBT 驱动器和微控制、但具有 ABZ 编码器输入。

此致

Cobus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    三相是许多用户的通用拓扑、因此市场上可用的拓扑就是这种拓扑。 可能需要定制四相。 如果是低电压电机、则可以使用两个三相逆变器并使用4个半桥。 最容易想到的是 C2000 LaunchPad (LAUNCHXL-F28379D)+ 2 x 3相逆变器(如 BOOSTXL-DRV8305EVM 或 BOOSTXL-3PHGANINV)的组合。 您可以参考下面的文档以了解相关概念。

    www.ti.com/.../spracb8a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你度过美好的一天

    我收到了您的电子邮件并尝试回复、但系统不允许回复。

    很抱歉、我很忙、看不到电子邮件和 TI 消息。 感谢您的消息和参考。 我今天早上只会读这些。 我最关心的是定位 、而不是定位、因为其余部分 是设计和工作的。 在第一个原型启动器上使用绝对编码器非常有效。 然而、我需要降低成本、这就是我考虑开关磁阻电机或最好是无传感器电机的经济定位的原因。 如果查看将所有4个相位的电流与 ABZ 编码一起记录、然后仅在查找表中使用电流波形而不使用编码器实时输入、可能是一种可行的方法? 我喜欢感应传感概念、也在追求这一概念、但在我处于这一地位的同时、我需要为四相 SRM 找到最经济、最可重的方式、这就是我从这个论坛开始的原因。 我有更多产品要稍后讨论。 希望这有道理。

    此致

    Cobus