This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:输出电压

Guru**** 2383810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/690535/drv8662-output-voltage

器件型号:DRV8662

你(们)好

该器件可支持单端和差分输入配置。 在数据表的第10页、下面对其进行了说明。

[通常、1.8V 单端 PWM 信号将在最低增益下提供50VPP。]

那么、如果它是差分输入(每个输入(IN+/IN-)上的1.8Vpp、那么输出将是100Vpp?

如果我的理解不正确、请纠正我的问题。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    输出电压将基于升压电压设置。 因此、如果您将电阻分压器设置为在 VBST 引脚上产生30V 电压、则最大输出电压将为+25V、-25V = 50Vpp。 此50Vpp 值是使用最低增益设置28.8dB 和1.8V 输入信号实现的。
    如果您希望生成100Vpp、则需要将升压电压设置为55V、并相应地调整增益和输入信号幅度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly - San、

    感谢您的快速回复。
    我要问的是单端和差分输入之间的解速率。

    一般而言、差分有效电压的振幅是单端的两倍
    因此,如果设置(增益和升压设置)相同,则差分的输出电压为双倍。 是这样吗?

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    是的、没错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly - San、

    谢谢你。 我明白了。

    此致、
    本志本