This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837C:OCP 处于启动状态

Guru**** 2383790 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C, DRV8848
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/690676/drv8837c-ocp-in-start-up

器件型号:DRV8837C
主题中讨论的其他器件: DRV8848

你(们)好

电机启动时、它是否具有有效的 OCP 功能?

我们需要1A 的持续输出、但启动时可能需要3A。  

我们可以使用 DRV8837C 吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na na78、

    DRV8837C 不适用。 OCP 可以断言电流是否在超过1us 的时间内超过1.2A。

    如果您在启动时需要3A 电流、请考虑使用其他器件。 DRV8848在并行模式下可驱动高达4A 的电流。 其他器件可在以下位置找到: www.ti.com/.../products.html