你好!
我使用 DRV2510Q1 EVM 来驱动由外部微控制器生成的 IN+上具有 PWM 和 IN-上具有3.3V 电平的电磁体。 我使用触觉控制台读取寄存器。
DRV2510Q1进入故障状态寄存器高电平的第6位。
在数据表中、该位被保留、但不解释该误差。
该错误是什么、如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好!
我使用 DRV2510Q1 EVM 来驱动由外部微控制器生成的 IN+上具有 PWM 和 IN-上具有3.3V 电平的电磁体。 我使用触觉控制台读取寄存器。
DRV2510Q1进入故障状态寄存器高电平的第6位。
在数据表中、该位被保留、但不解释该误差。
该错误是什么、如何解决?
您好、Kelly、
我今天做了一些测试。
在下一个屏幕截图中、蓝色是 OUT-A、粉色是 OUT-B
当占空比低于50%(在 IN+上)时、问题不会发生、但从50%开始、我启用直流偏移保护。
下面是我的两个输出的屏幕截图、其中占空比为10%、PWM 频率为12500Hz (SCREEN_1)。 信号在我需要的时间内被启用。 在这种情况下不会发生直流偏移保护。
如果我缩放 信号(screen_2)
现在、我将占空比更改为50%(screen_3)。
我们可以看到、在650ms 期间、当信号导通时、直流失调电压会使输出电压下降。
我缩放信号(screen_4)
我不明白为什么在我将占空比设置为高于50%时启用直流偏移保护。
这可能会帮助您解决此问题。
此致、
Nicolas Roch