This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:GH 电压不能#39;t 完全关闭。

Guru**** 2382710 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701, DRV8701EVM, TIDA-00620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/687558/drv8701-gh-voltage-doesn-t-completely-turn-off

器件型号:DRV8701

您好!

我按照此原理图  (第8页)连接 DRV8701。

当我将电机和 O 示波器连接到 SH1和 SH2时。 每当输入1或输入2打开时、SH1和 SH2也都会打开、因此我无法控制电机。 我检查 GH1和 GH2电压。 每当相应的输入打开时、GH1/GH2为10V (I AM 使用12V PSU)、当相应的输入关闭时、这两个引脚为5V。 这让我想到 MOSFET 不会完全关断、从而导致电流同时流向电机的两侧。 我使用的 MOSFET 是 IRBL8743 。 请告诉我如何解决此问题?

非常感谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hau、

    您使用的是哪个器件- DRV8701P 或 DRV8701E? 这些器件的接口是不同的。

    使用示波器、您可以检查 FET 的 Vgs、以确定它们是否未正确地开启和关闭。 您可以在此处拍摄这些示波器照片并分享它们吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重构了电路、它工作正常、可能存在一些不正确的连接。 但是、我想验证电路的电流容差是否基于 MOSFET 的规格、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    感应电阻器将是 EVM 板电流能力的第一个限制因素。 感应电阻为3W 和10m Ω。 如果您希望使用更高的电流、则需要更换此电阻器。 否则、您答对了- FET 决定了此 EVM 可以支持的电流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我没有使用 EVM 板、而是使用了分线板并在试验电路板上自行构建电路。 对于感应电流分量、分立式组件的电阻似乎很高(即一根短线的电阻为~0.8欧姆)。我假设如果您在 PCB 上构建电路、该值会更准确吗?

    对此,
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、IC 性能对电路板布局很敏感。  使用穿孔组件和试验电路板会在大多数信号和电源路径中增加大量寄生电感和电阻。  为获得最佳性能、请遵循数据表中的布局指南。  如果您需要这些器件的布局示例、可以下载 TI 参考设计 TIDA-00620或 DRV8701EVM 的设计文件。