This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10983-Q1:DRV10983-Q1

Guru**** 2383350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10983-Q1, USB2ANY, DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688597/drv10983-q1-drv10983-q1

器件型号:DRV10983-Q1
主题中讨论的其他器件: USB2ANYDRV10983

大家好、

供您参考:我们有三名学生、我们使用 DRV10983-Q1构建了电机驱动器。 我们从数据表中取出了原理图。 使用该驱动器、我们希望通过连续正弦换向来控制 BLDC 电机。 ´ve 我们进行了首次试用、以检查我们的驱动程序是否正常工作。  

我们将电路板连接到 VCC 15.0V。 将 SPEED 引脚设置为3.0V、将 DIR 引脚设置为2.2V。 但遗憾的是、我们的三个相位(U、V、W)之间的距离不是120°。 它们都是同一相位上的块信号。 n´t 我们的电机转动。 ´re°、我们预期 IC 本身的默认设置是、我们将获得三个彼此相隔120 μ s 的正弦信号。  

我们的问题:我们是否需要使用 I2C 总线配置 DRV10983-Q1? 还是我们犯了个错误? 是否有任何编程示例?

我们附上了一些我们的东西的图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、

    需要为 DRV10983-Q1设置驱动电机的关键参数(电机电阻、KT 等)。 您可以在以下位置找到有关电机调优的信息: http://www.ti.com/lit/ug/slou426a/slou426a.pdf

    可在此处找到用于对器件进行编程的 GUI:

    您还将需要 USB2ANY 来使用我们的 GUI:

    使用 GUI、您将能够看到正在设置的锁定(如果有)、并有助于进一步调试系统的任何问题。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    没有 GUI 和 USB2ANY 适配器、n´t 是否可以对 IC 进行编程? 不幸的是,这超出了我们的预算。


    到目前为止、我们使用 Simulink 从第6页(图9)的" DRV10983.pdf"编程指南中对程序链进行了编程。 我们尝试通过 I2C 从 IC 读取寄存器、以检查我们是否正确连接到 IC。 n´t、我们要读取哪个寄存器并不重要、我们始终接收0信号。 我们还需要注意什么吗? 它´ll 帮助您查看我们的 Simulink 模型、因此请告诉我们这是否有用、我们会向您发送我们的模型。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dominik、

    可以、无需使用 USB2ANY 或 GUI 即可对 DRV10983-Q1进行编程。

    您实际购买了哪款 IC? DRV10983和 DRV10983-Q1具有不同大小的数据包和地址。 您可能要将 DRV10983的序列发送到 DRV10983-Q1、但这不起作用。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们购买了 DRV10983-Q1。  

    n´t 您的信息:我对以下命令链进行了编程、以从《DRV10983编程指南》中读取寄存器、因为我没有找到 DRV10983-Q1指南。 因此、我不确定这是否是读取 DRV10983-Q1寄存器的正确链?!  

    n´t、您的另一个文件中有一个提示、即存在"DRV10983-Q1编程指南"、但我无法在任何位置找到它。 请向我们提供此指南吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、

    很抱歉造成混淆。 对 DRV10983-Q1进行编程的最佳参考是数据表。 第16页显示了 EEPROM 编程过程。 第43页显示了从器件地址和寄存器配置。

    谢谢、

    Brian