This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV2511Q1EVM:DRV2511Q1EVM 固件代码

Guru**** 2383830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2511Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688133/ccs-drv2511q1evm-drv2511q1evm-firmware-code

器件型号:DRV2511Q1EVM

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

 关于 DRV2511Q1EVM 触觉螺线管驱动器评估套件、

我想使用不带触觉控制台的板载 MCU 来驱动它。

 用户指南摘要显示为 fowlows:

编程和高级配置需要以下内容:

  •  DRV2511Q1EVM 工具文件夹中提供了 DRV2511Q1EVM 固件

是否提供 DRV2511Q1EVM 固件(用于 MSP430MCU/CCS)源代码?

如果提供,我可以从哪里获得它?

我在任何地方都找不到"DRV2511Q1EVM 工具文件夹"。

谢谢、

Yorio Takahashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这不是在线的。 这应该是正确的固件。 我将把它上传到 online.e2e.ti.com/.../DRV2511Q1EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我已下载源代码 并 在 CCS 中生成了固件文件。

    我  有另一个问题。

    DRV2511Q1EVM 的 TI konw 3防火墙版本。

    v1.0:初始安装 DRV2511QEVM 板。 它 在触觉控制台软件中无法正常工作。

    v1.4:包含在 Haptics Control Console v1.5.3.0软件包中。 我安装到 DRV2511QEVM 板上、它工作正常。

    v1.5:此源代码。

    如果您是 konw,请向我展示这些版本的历史记录。

    此致、

    Yorio Takahashi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yorio、

    我只能找到最新版本的固件。 我不确定1.4和1.5之间的变化是什么、似乎没有说明这些变化的注释。 固件是否存在任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、

    非常感谢。

    我提出这一问题是因为它在最初安装的固件(v1.0)中无法正常工作。
    如果您没有任何其他信息、这不是问题。

    此致、

    Yorio Takahashi