This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:与有刷直流电机驱动器兼容

Guru**** 2383350 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/689559/drv8323-compatibility-with-brushed-dc-motor-drive

器件型号:DRV8323

您好!

我想知道 DRV8323是否可用于控制有刷直流电机。

请确认吗?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    DRV8323可支持有刷直流电机驱动。

    3x PWM 模式将允许您像下面那样控制电机。 我建议将 INLA 和 INLB 绑定在一起(这些引脚用于激活1/2 H 桥)。

    INLA 和 INLB

    Inha

    INHB

    SHA

    SHB

    驱动模式

    0

    X

    X

    Hi-Z

    Hi-Z

    滑行

    1

    0

    0

    L

    L

    低侧制动器

    1

    0

    1

    L

    h

    反向驱动

    1

    1

    0

    h

    L

    正向驱动

    1

    1

    1

    h

    h

    高侧制动器

    可以通过高侧 FET 或低侧 FET 实现电机制动、从电机角度来看没有什么真正的区别。 大多数客户使用低侧 FET、因为这是最常见的做法。

    INLc 和 INHC 将控制第三个1/2 H 桥。 如果您不使用第三个1/2 H 桥、请将 INlc 和 INHC 连接到 GND、并通过330欧姆电阻将 SHC 连接到 GND。

    谢谢、

    Matt