This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:与 LAUNCHXL-F28069M 兼容?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8301
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688773/boostxl-drv8301-compatible-with-launchxl-f28069m

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FLAUNCHXL-F28069M

大家好、  

通过在线阅读、我非常确信所有 BOOSTXL Booster Pack 都与任何 LaunchXL LaunchPad 兼容、但我只是想在购买前进行三重检查。  

BoostXL-DRV8301是否会与 LAUNCHXL-F28069M 物理兼容(即引脚连接)? 阅读了 BoostXL-DRV8301手册后、它提到"结合兼容的 LaunchPad XL 套件创建完整的三相电机驱动控制平台"、然后说它针对"LAUNCHXL-F28027F LaunchPad"进行了优化、因此我想确认、因为这种措辞对我来说有点令人困惑、因为它从未提到过 它是否与所有 LaunchPad 兼容。  

谢谢您、
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt

    BoostXL-DRV8301确实与 LAUNCHXL-F28069M 以及 LAUNCHXL-F28027F LaunchPad 兼容

    肖恩