This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8886:DRV8886和噪声

Guru**** 2383220 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8886, DRV8886AT, DRV8880
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/686704/drv8886-drv8886-and-noise

器件型号:DRV8886
Thread 中讨论的其他部件:DRV8880

晚上好

我们将使用数据表中建议的基本电路、在微步进配置中测试 DRV8886步进驱动器。

驱动器由12V 电压供电、步进电机为双极电机、每个绕组的电阻约为3欧姆、驱动器的 PWM 控制设置为电机上的最大电流约为800mA。

除噪音外、所有部件都能正常工作;在实践中、在旋转过程中和静止时、"吹气"电机都能正常工作(很明显、在发动机停止时、噪音更明显)

我知道降低此噪声并不容易,但 DRV8886驱动器似乎没有很多控制选项...

有人可以建议一些解决方案吗? 其他人在微步进中具有该驱动器的相关经验? 更好地评估具有更多控制选项的其他 TI 驱动器?

欢迎每一项建议

Daniele Banfi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    您使用哪种衰减模式? 您使用什么微步进模式?

    电机未连接到系统其余部分时是否发出噪声?

    DRV8880具有更多控制选项、而 DRV8886AT 具有两种自动调优模式、这可能有所帮助。 两者都有一个可用于评估的 EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    另一种尝试方法是将 TRQ 设置为1 (50%)、并将 RREF 电阻设置为1.6A。 将对所有设置使用相同的 tblank 时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将衰减模式用于上升和下降阶跃。 DECAY 引脚设置为1。 1/16步进。 当电机连接到阀杆的其余部分以及在我手中时、电机会发出噪音。 可闻噪声就像呼吸一样。
    我有第二个电机通过另一个 DRV8886连接在同一电路板上、衰减模式混合衰减:快30%、不旋转、但可听到电机发出的相同噪声。 两个电机的 TRQ 均为100%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    您是否尝试将 TRQ 设置为1并将 RREF 电阻设置为1.6A?
    所有微步进设置是否都会产生噪声? 如果不是、您知道哪些不是?

    如果运行时噪声是可以接受的、您是否考虑在保持时降低电流? 这可能会降低噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rick。

    我通过执行以下步骤来降低电机的噪声。
    1 -选择 DRV8886AT 而不是 DRV8886、以使用衰减自动调优功能。
    2 -移除了 RREF 引脚上接地的一个小电容器。
    3 -创建 PWM 至 DAC 滤波(2个 RC 低通滤波器)、用于控制 RREF 引脚中电机的电流。
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    感谢您描述如何降低噪声。 我希望其他人能从中受益。