This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8816:确认 nFAULT 行为

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/687463/drv8816-confirmation-of-nfault-behaviour

器件型号:DRV8816

大家好、您能确认一下、正如此主题 https://e2e.ti.com/support/applications/motor_drivers/f/38/t/640512?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8872中所述 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您希望确认线程的哪个部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀、由于某种原因、我的消息被截断。 我想确认将针对用户定义的电流限制驱动 nFAULT。 数据表未明确说明这一点。

    nFAULT 会被驱动为 tOCP (1.3ms)还是某个其他周期?

    谢谢、Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泵! 有人可以帮助解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我这个问题。 得到明确的答案后、请回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在使用电感负载测量电流消耗 Rsense 电压值时、在电流消耗超过2.5A (感应电阻器上为500mV/200m Ω)后、故障将置为有效、输出为高阻态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我更清楚地说、您可以通过更改 RSENSE 值来设置 nFAULT Itrip 点。 电流跳变点的公式为 Itrip = 500mV/Ω。 确保该值低于 IOCP (<3A)、一旦您在 RSENSE 上达到该电流值、nFAULT 将被置为有效、并且 OCP 的故障复位过程将开始。

    我没有测量 Itrip 的 nFAULT 周期。 如果您需要、我可以再次进行测试并得到该周期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。