This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323损耗

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688222/drv8323-drv8323-losses

器件型号:DRV8323

如何计算栅极驱动器 IC 本身的损耗? 我找不到与驱动电路的高/低串联阻抗相关的所需信息。

驱动器 IC 看起来也会随着占空比/电机电流的增大而变热。

谢谢、

陈慧敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SY、

    栅极驱动的功耗应非常小、并且应取决于频率而不是占空比。 该器件的最大功耗是从 DVDD 引脚为负载供电。

    栅极驱动输出和 FET 之间是否有任何组件? 如果您有一个接地电阻器、当栅极驱动为高电平时、此电阻器将继续消耗电流。 栅极输出和 FET 之间的附加电路可能会增加 DRV8323中的功率耗散。

    否则、如果 DRV8323具有显著的热耗散、则可能会损坏器件。 您是否在多个器件和电路板上遇到此问题?