This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8834:具有1/32步进微步进的 DRV8834

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/688039/drv8834-drv8834-with-1-32-step-microstepping

器件型号:DRV8834

我只需验证 DRV8834是否可以实现1/32微步进、只需正确设置 M0和 M1即可、如数据表的表3所示、并将 AISEN 和 BISEN 连接到 GND、并将 AVREF 和 BVREF 引脚连接到 VREFO 即可。

我只需要使用感应电阻器并在 AVREF 和 BVREF 处提供模拟信号、即可实现比1/32更精细的微步进、如微步进应用手册中所述。

如果这不正确、请告诉我 DRV8834可以实现的最佳微步进、而无需在 AVREV 和 BVREF 处使用感应电阻器和模拟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gail、

    我只需验证 DRV8834是否可以实现1/32微步进 、只需正确设置 M0和 M1即可、如数据表的表3所示、并将 AISEN 和 BISEN 连接到 GND、并将 AVREF 和 BVREF 引脚连接到 VREFO 即可。

    我只需要使用感应电阻器并在 AVREF 和 BVREF 处提供模拟信号、即可实现比1/32更精细的微步进、如微步进应用手册中所述。

    是的、没错。